This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTC3408EDD交叉参考?

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2738
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581304/ltc3408edd-cross-reference

线程:LM2738TPS6.27万中讨论的其它部件

它可能关注的对象:

 TI是否有 用于LTC3408EDD (线性技术部件)的交叉参考部件?

谢谢

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,

     使用TI.com 上的XRef工具:http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=LTC3408#linkId=8 ,您将看到LM2738是近似匹配的(但它不是直接替换):

    LTC3408EDD LM2738 活动 550kHz/1.6MHz 1.5A降压DC-DC开关稳压器 F:类似的功能

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在为什么供电? 您需要什么Vin,Vout,Iout功能?

    TPS6.27万似乎是一款类似的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris!

     我们需要直接更换LTC3408EDD的占地面积,并满足以下要求:

    1)。 6V输入或更高

    2)。 600mA输出或更高

    3)。 3V输出。

     请告诉我,我们是否可以使用TI部件。

    谢谢

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,您还需要更高的Vin版本和引脚到引脚。 我不相信有任何引脚到引脚的参考输入来驱动PA。