This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL783扩展温度(至-20°C)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581419/tl783-tl783-extended-temperature-to--20-degree-c

部件号:TL783

您好,

我叫Idan,是一名电子工程师。

在我的应用中,我需要从额定28V蓄电池驱动一个继电器线圈(~100mA),该继电器可变化高达100V/50ms。 从您的网站上,我找到了TL783高电压可调节稳压器,我可能适合此类应用。 从设备数据表的第一个字形中,我注意到设备只能在0至125摄氏度的工作虚拟结点温度下工作。是否有办法将该范围扩展到-20摄氏度? 如何将结温与环境温度进行量化?  

非常感谢,

Idan        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Idan,

    工作结温必须在0到125C范围内,LDO才能达到指定的性能。  这是我们设计,描述和测试此特定LDO操作的范围。

    您可以使用散热信息表中提供的信息计算近似结温。  您首先需要计算LDO中的功率耗散(PD =(Vin - Vout)* Iout)。  然后,您可以将其乘以表中提供的结点到环境热阻。  这将提供环境温度和结温之间的温差;因此,最后一步是将此温差添加到您的环境温度中。

    例如,如果您的环境温度为-20C,并且在LDO的KTE封装中耗散1W,则结温约为-20C + 23C = 3C。

    非常恭敬,

    Ryan