This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2742万:最小输入电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581488/tps62742-input-voltage-minimum

部件号:TPS6.2742万
主题中讨论的其他部件:TPS6.274万

以上屏幕截图显示TPS6.2742万的输入电压最小值为3V,而TPS6.274万的输入电压最小值为2.2V。 数据表中未反映这一点,数据表中的两种数据均为2.2V。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两种设备的工作电压均低至2.2V。 它们也是引脚对引脚。

    根据D/S中的8.3 部分,我们建议至少使用3V输入电压来获得400 mA的负载。 由于您选择了400 mA IC,我们假设您需要400 mA,因此需要提供>3V输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除电流负载能力外,TPS6.2742万和TPS6.274万之间还有哪些区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在第3页的第6节中显示。 它只是负载电流。