This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4295万:这款精细设备可监控温度。 该值是否可通过I2C访问?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581207/bq24295-this-fine-device-monitors-temperature-is-that-value-accessible-through-i2c

部件号:BQ2.4295万
主题中讨论的其他部件: BQ2.5895万

作为全面保护方案的一部分,最好能获得从连接到此充电器芯片的NTC中推断出的温度。 也许这个变量可以通过I2C获得。 我在数据表中的任何地方都找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    bq2.4295万不通过I2C提供NTC/温度测量。 通过I2C提供的唯一温度信息是REG09[1:0]上的NTC故障(热,冷,正常)。

    我们确实提供了具有集成ADC的充电器,这些ADC提供的TS引脚电压是主机可通过I2C读取并转换为温度的偏置电压(通常为REGN)的百分比。 有关详细信息,请查看bq2.5895万。