This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:BQ2.5895万在从增压器获得2安培以上的电流时关闭!

Guru**** 2454750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581211/bq25895-bq25895-shuts-down-on-drawing-current-more-than-2-amps-from-the-booster

部件号:BQ2.5895万

你(们)好

数据表声称,在增压器模式下,芯片可以处理高达3.1 安培的电流,但当我们增加电流时,芯片在超过2.0 安培的情况下会关闭!

我们也增加了外部二极管,但也发生了同样的事情!

TI的Devkit也会发生同样的情况!

有什么建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masih,

    发生这种情况时,充电器IC的BAT针脚处的电压是多少? 如果从电池到BAT针脚的导线很长,导致BAT针脚处的电压降至2.9V以下,充电器可能会停止增压。 或者,如果您在大负载下切换,PMID电压明显下降(可能也是由于导线太长),充电器无法维持REGN电压并将关闭。 如果您缓慢增加负载,充电器是否停止增压?

    请记住,升压转换器需要比输出电流更多的输入电流。 您可以使用效率等式进行估计:eff = PO/Pin = VBAT*IBAT/(VPMID*IPMID)。 根据数据表,充电器在VBAT=3.2V和IPMID =2A时具有91 % 效率,因此IBAT = 0.91 *5V*2A/3.2V = 2.84A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,电池导线短路,电压远远高于2.9 v,几乎为3.9伏
    蓄电池甚至没有保护电路,因此没有电流限制,我们已经对其进行了多次测试
    我们平稳地增加负载,以便电流从零开始至2安培,在2.0 安培后,芯片关闭,这在Devkit和我们的主板上都发生了!!
    我们尝试了几块电路板,它们都以相同的方式工作,因为所有电路板都在2.0 amp关闭,我认为这是另一回事
    我读过几次数据表,但找不到任何限制电流的寄存器!
    我们现在陷入困境,不知道该怎么做
    因此,如果您可以使用您的开发套件尝试相同的操作,请进行测试并告诉我结果

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masih,

    我以前测试过开发套件,如果IC上BAT针脚处的电压高于2.9V,并且电池或电池模拟器可以为转换器提供必要的电流,则他们确实提供3.1A。 数据表图3显示了使用Devkit获得的升压效率。 您在哪里测量3.9V? 短导线有多厚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    我刚刚取下了外部二极管,停机电流降至1安培!
    但芯片本身应该至少提供2.4 安培?!

    你有什么想法吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Jef,

    我刚刚用演示板再次进行了测试,感觉还不错!
    最大电流是2.4 安培,我认为它是因为它没有外部二极管(对吗?)
    但在我们的电路板上,它的电流大约比电流低1安培。所以我检查了电瓶针脚电压,电压始终高于3.5伏
    那么,您认为还有什么问题呢?
    请问在哪种情况下芯片会关闭?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masih,

    要达到3.1A,您需要外部肖特基二极管。  在您的主板上,电感器的额定电流是多少?  要获得3.1 A和低电池电压,您需要一个 额 定电流大于5A的电感器。  您的主板是如何布局的?  降压和升压转换器需要紧凑的电路板布局才能正常运行。  Devkit 是主板布局的一个很好的示例。  在IC旁边放置部件的优先级为

    PMID电容器

    BTST电容器

    SYS电容器

    BAT电容器