This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:镍氢数据存储器参数

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581347/bq34z100-g1-nimh-data-memory-parameter

部件号:BQ34Z100-G1

我正在使用具有4S镍氢eneloop AA电池的bq34z100-G1。

充电结束检测应为增量电压(无增量温度!!)

当accus使用ChemId 9103中的默认值完全充电时,bq34z100-G1不会检测负下降斜坡。

为数据存储器内容检测EOC的推荐值是什么:

-镍氢电池负极三角形电压

-镍氢电池负三角形时间

-镍氢电池负极Delta Qual Volt

-- CC阈值

--循环增量(每个放电事件>"CC阈值"应增加循环计数器)

-电池充电电压Tx-Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reinhard,

    您可以记录充电数据,并根据电池 在充电 终止时的响应方式设置镍氢电池负极三角形电压和镍氢电池负三角形时间。  镍氢电池负极Delta Qual Volt的默认值通常正常,但您也可以根据您的电池对其进行设置。 用户通常会将CC Threshold (CC阈值)设置为About 90 % of FCC (关于FCC的阈值)。 人们通常将Cycle Delta (循环增量)和 Cell Charge Voltage Tx-Ty (电池充电电压Tx-Ty)参数保留为默认值。  

    Tom