This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.273万:将TPS6.273万与外部MCU和CR2032/2 AA电池配合使用

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581309/tps62730-using-tps62730-with-external-mcu-and-cr2032-2-aa-cells

部件号:TPS6.273万
主题中讨论的其他部件: TPS6.274万

在待机模式下,TPS6.273万根据数据表提供30 nA电流。 但是MCU和其它外设需要大约30uA。

TPS6.273万是否会为我提供此类电流或其他相关结果?

是否有人能提供其他符合此类要求的监管机构的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6.273万消耗30 nA,可以提供任何电流。  在实际应用中,电流容量受旁路晶体管上的压降限制。  在30 uA时,此下降非常低。

    TPS6.274万/3/6/8系列是较新的IC,它们消耗的交换IQ要低得多,因此效率更高。