This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:BQ3060 UL认证,安全认证

Guru**** 2455000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581393/bq3060-bq3060-ul-certification-safety-certification

部件号:BQ3060
主题 :TPS5.4331万中讨论的其它部件

您好,TI支持团队,

我们在产品设计中使用BQ3060已有很长时间,在产品重新认证期间,它被列为关键组件。

在这方面,我必须向认证机构提供相关的UL认证(或其他)安全标准合规性,但它看起来并不容易找到。

TPS5.4331万降压DC-DC转换器也存在同样的问题。

请提供建议

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theodosios,

    UL认证不是我们设备认证程序的一部分,因为其认证通常在模块级别执行。 我们的资格包括设备功能,封装压力,ESD等项目

    Tom