This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:LM3406 PWM尺寸

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580579/lm3406-lm3406-pwm-dim

部件号:LM3406

我们使用LM3406定制设计的LED驱动器。 原理图遵循数据表中设计示例1的原理图。 我们使用Arduino生成PWM以控制DIM引脚。 但我们却得到奇怪的结果。 根据数据表,当DIM引脚变低电平时,LED应熄灭。 当DIM引脚变高时,LED亮起。  

实际上,我们得到 的结果完全相反。 我们想知道论坛中是否有人有同样的问题,以便为我们提供一些提示。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bo:

    这很奇怪,我以前从未见过。 我也使用过EVM很多次。 您是否正在直接探测DIM针? 您能否发送带有暗波形与LED电流(或SW引脚电压,如果更容易)的示波器截图?

    谢谢!

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们测试更多卡。 和其它卡工作正常。 所以可能在装配过程中会发生一些事情。  

    感谢您的回复。