This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助选择正确的交流-直流电源转换器IC?

Guru**** 2393375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580700/help-select-the-right-ac-dc-power-converter-ic

您好,我想选择一个功率转换IC,但到目前为止TI选择工具根本没有帮助,但在我进入主要阶段之前,请原谅我提出另一个问题。

我需要的是一个芯片,它作为隔离回扫转换电路的核心,详细的输入和输出参数如下:

输入:100VAC ~ 305VAC,50Hz和60Hz (是,必须同时使用两者)

输出:36VDC (首选)或24VDC (可接受)

输出电流:3A (如果为36VDC),4A (如果为24VDC)

价格:尽可能低。

现在,对于"额外问题":

如您所见,100VAC ~ 305VAC的输入范围有点奇怪。 如果有这样的芯片,那就太棒了,如果没有,我想缩小它。

到目前为止,我正在考虑使用变压器,将电压降低至(假设变压器的比率为 E2/E1 = 0.8),因此在变压器之后,输入范围应降低至80~244VAC。 我的问题是:这是最好的,相对简单的方法吗? 这是否一种实现这一目的的方式?

感谢您的参与和提供的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    我有几个参考设计可能会引起您的兴趣。 这些设计为24V,在市场上比36V更常见的电源电压。

    这些设计的额定电压为265V交流,但它们可能有足够的容差,可从交流电源进行305V交流操作。

    http://www.ti.com/tool/PMP9643 - 24V 65W额定功率,最大130W
    www.ti.com/.../TIDA-0.0367万 - 24V 150W

    当输入功率超过75W时,许多应用都需要功率因数校正,这在您的应用中很可能吗?

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢一群Peter! 我选择您的答案。