This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.589万H:BQ2.589万H与BQ2.589万之间的差值

Guru**** 2455000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580750/bq25890h-difference-between-bq25890h-and-bq25890

部件号:BQ2.589万H
主题中讨论的其他部件:BQ2.589万

提供BQ2.589万H和BQ2.589万充电器IC。 但两者之间有何不同? 我已经认识到两个IC的DSEL引脚功能的差异,但是否还有其他差异? 是否有任何用于BQ2.589万H的评估板,如用于BQ2.589万EVM-664的BQ2.589万EVM-664,或者我是否也可以使用用于 BQ2.589万H的相同评估板BQ2.589万EVM-664? 请在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhargav,

    bq2.589万H与890的主要区别在于,除了提供D+/D-检测之外,它还包括可编程D+/D-驱动程序,使用户可以模拟市场上不同高压可调节适配器(HVDCP)的握手协议。 我们还提供 了一个应用说明 ,详细讨论了这一点。

    您可以订购BQ2.589万EVM-664并将IC与bq2.589万H交换以进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    非常感谢您的支持。 这肯定澄清了我的很多疑问。 但是,我只有电池管理工作室1.3 v.54作为评估软件,它不包含BQ2.589万H设备。 在哪里可以找到合适的软件? 或者,当前版本是否足以支持BQ2.589万H?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7651.Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25890H.bqzPlease将2.589万将附加文件添加到c:\ti\tabrymanagestudio \config文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这确实有效,但只有当我通过删除'7651'重命名附件时。