This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:LM3414 -此设备能否驱动VCSEL (垂直模腔表面发光激光)?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1191V, LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580714/lm3414-lm3414---can-this-device-drive-vcsel-vertical-cavity-surface-emitting-laser

部件号:LM3414
主题中讨论的其他部件:ONET1191V

大家好,

 

我们的客户希望通过LED驱动器驱动"VCSEL (约450mA)"。

我们建议使用ONET1191V,但它们只需要一个功能即可使VCSEL闪亮。

因此,他们想知道LM3414是否可以驱动“VCSEL”。

如果您有任何信息和推荐的设备(LED驱动程序),请告诉我们。

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kanemaru:

    查看VCSEL数据表会很有趣,因为我对它们不是很熟悉。 但我怀疑它们就像任何其他激光或LED,因为它们只需要一个电流源。 如果是这种情况,LM3414可以正常工作。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clint-San,

     

    感谢您的回复。

    我理解。 非常感谢。

     

    此致,

    Kanemaru