This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:LM2587 +24V至48V稳压器

Guru**** 2392235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579781/lm2587-lm2587-24v-to-48v-regulator

部件号:LM2587

我可能会担心的是,我正在使用 LM2587SX-ADJ/NOPB作为升压调节器将+24V升至+48V,设计在2个原相位(约25 assys)上工作正常,但我遇到了一些故障,调节器停止工作,输出+7V而不切换。 设计的实施是从数据表应用手册中获取的,没有特定的故障模式,只有故障描述是它正在工作,然后停止。 此+48V调节的应用是驱动2串LED (RGB),打开LED的控制是独立的,调节器仅提供+48V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯科

    很高兴能为你提供帮助。 在这25个板中,有多少块板出现故障,其余的所有板都工作了吗? 主板之间是否存在任何组件差异或组件变化? 电阻器等的有效焊接触点的细微差别会对调节产生巨大影响。

    我们能看到您的原理图和布局吗?

    谢谢!
    安斯顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止,我们在25个板中有3个板出现故障;没有变化,这些没有返工。布局可接受的格式是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿斯顿,

    我确实有一个部件出现故障,是否可以将其发回TI进行分析?
    故障在所有3个故障实例中都是一致的,其中电压输出介于7和8伏之间,而应该是+48V。

    谢谢

    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以的话,Altium是首选。

    是的,您可以将损坏的部件发送至FA。 请填写随附的表格。

    Tara Jamali
    2900半导体驱动器
    Santa Clara,CA 9.5051万

    e2e.ti.com/.../Customer-Information-Form-_2800_Rev--L_2900_.doc</s>2900