This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5235万:用于21V输出的TPS6.5235万-1

Guru**** 2530010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581131/tps65235-tps65235-1-for-21vout

部件号:TPS6.5235万

尊敬的先生  

我们看到二极管解决方案ZLPM8014可以支持21V输出,用于 DiSEqC 2.0 应用  

TPS6.5235万-1是否支持21V输出或TI是否有其它解决方案可以支持?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS6.5235万-1最大输出为20V,不支持21V应用。

    赵先生