This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150-750EVAL:某些部件值与EVM BOM上的值不匹配

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150-750EVAL, LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580942/lm3150-750eval-some-part-values-do-not-match-those-on-the-evm-bom

部件号:LM3150-750EVAL
线程: LM3150中讨论的其它部件

您好,

我有一个LM3150-750EVAL板,正在检查组件的值,以确保它们与 LM3150 EVM文档中所述的BOM相匹配。  
rlim和Ron电阻器与EVM BOM不同,其值分别为150和36.5k。

现在,我主要关注rlim设置的电流限制,因为该值在EVM板上与EVM BOM上不同。

首先,我尝试使用EVM板上的rlim值和数据表中的公式计算ICL:

rlim =(ICL x RDS (on) max)/ Ilim-th

ICL =(150 * 85e-6)/ 3.4e-3 = 3.75 A

使用上述方法,我得到了计算得出的3.75 A电流限制,但EVM文档却为我的主板声明了0-10 A的输出电流范围,因此引起了混淆。

如果使用 Lim-th(TJ )= Ilim-th x [1 + 3.3 x 10-3 x (TJ -27)]代替Ilim-th的85e-6,使用Tj的100度,则我得到ICL = 4.65 A,这仍远低于EVM BOM上所述的值。


有人能帮我解决我遇到的问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是RDS (ON)实际低于MOSFET数据表中所说的值。 或者温度不足以触发电流限制?