This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.22万:TPS56.22万与TPS56.2209万 psi JB差异

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581006/tps562200-tps562200-vs-tps562209-psi-jb-difference

部件号:TPS56.22万
主题中讨论的其他部件:TPS56.2209万

大家好

查看我为60.4°C/W的TPS56.2209万 A psi(JB)和13.2°C/W的TPS56.22万找到的数据表

由于这些部件采用相同的封装并具有相同的RDSon,我不会期望  在热参数方面出现差异。

请评论/澄清。

此致

UE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,UE:

    我认为这里应该有一些问题。 我将与系统工程师协调此部件号,并在稍后更改数据表。 谢谢!

    最佳,

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony

    我想,谢谢你的确认。

    此致

    UE