This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.751万-G1:阻抗跟踪算法问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581249/bq27510-g1-impedance-track-algorithm-question

部件号:BQ2.751万-G1

所以我通读了这篇文档: http://www.ti.com/lit/an/slua450/slua450.pdf (阻抗跟踪算法的理论和实施),在第二页底部的图2描述上,它说:“在30分钟的驰豫期过去后,检查dV/dt < 4microV/s条件。 一旦满足要求,就会采集OCV读数。'

我想知道为什么需要满足此dV/dt条件才能读取OCV读数。 我觉得这可能是显而易见的,我只是不理解,或者背后有一些数学运算,我不能很清楚。 无论采用哪种方式, 任何帮助都值得赞赏。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 充电或放电后,电瓶电压会有一段时间的变化,然后稳定。 为确保获得的电压正确,我们需要确保蓄电池已充分放松。 当电压变化小于4uV/s时,则认为 蓄电池已放松良好。