This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HVT,热关闭操作Tj温度和释放温度

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580685/lm2576hv-lm2576hvt-thermal-shutdown-operating-tj-temparature-and-release-temparature

零件号:LM2576HV
主题中讨论的其他部件: LMR2.363万

大家好

您是否介意询问LM2576HV?

<问题1>
热关机操作Tj温度和释放温度的程度如何?
与LMR2.363万一样,您能否告诉我们  TSHDN (热关闭阈值)和Thys(滞后)的值?
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/lmr2.363万.pdf


如果Tj 温度超过TSHDN, 则设备将停止 切换,直到设备温度下降 。
我们的认可是否正确?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们猜您的团队如此忙碌,但您能告诉我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我能否找到人来帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我们仔细查看了这个问题。 TSD跳闸阈值通常为170C。 恢复滞后约为15 C~20 C以下。

    是的,一旦触发TSD阈值,设备将停止切换;当Tj降至恢复阈值以下时,切换将恢复。

    杨先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨山

    非常感谢您的支持!

    此致,

    松本博塔