This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.419万:USB插头检测

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579850/bq24190-usb-plug-detection

部件号:BQ2.419万

你好

 

我的客户打算使用REG08 [7:6] VBUS_STAT检测USB插头 是未知 的,REG08[5:4] CHG_STAT没有充电, REG08[2]:电源不好

这个想法是否可以?  (我认为这似乎 没有问题,但没有信心。)

是否有任何特殊情况满足(未知/未充电/电源不好),除了USB插头已拔下?

请提供建议。

很抱歉有这样一个基本问题。

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanji,

    您可以使用这些寄存器来确定适配器是否已插入并可以提供电源以开始充电。 VBUS_STAT寄存器是检测到并插入的适配器类型的良好指示器。 话虽如此,如果插入的适配器有故障D+/D-线(例如,它们是浮动的,不提供有效的检测电压),VBUS_STAT将此报告为未知适配器,但仍允许充电器从适配器中消耗高达100mA的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的Dominguez先生:

     

    感谢您的快速回复。

    很抱歉我的英语很差。 请让我再次确认。

     

    <USB插头或交流适配器检测>

    :REG08[7:6] VBUS_STAT未知

    :REG08[5:4] CHG_STAT未充电

    :REG08[2]:电源不好。

     

    我认为  仅   当拔下USB插头或适配器时,才会出现"未知"/"未充电"/"电源不好"状态。

    这是否正确?

    是否有任何特殊情况满足(未知/未充电/电源不好)

    除USB插头或适配器未插好外?

     

    客户打算使用bq2.419万并  希望修复 其硬件/软件设计。

     

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanji,

    是的,如果没有拔下适配器/适配器,则会出现"未知/未充电/电源不好"状态,但如果插入了未知适配器,但未通过不良源检测,也会出现这种情况。 这是充电器在插件处执行的测试,它尝试从适配器中吸收30mA电流以确定是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Dominguez先生:

    感谢您的回答。