This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:气表的初始精确度

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580065/bq20z655-r1-initial-accuracy-of-gas-gauge

部件号:BQ20Z655-R1
在Thread:BQMTESTER中讨论的其他部件

E2E社区-

我与客户就蓄电池电量表的初始(开箱即用)精度存在问题。

我已根据bqMTester用户指南第4节创建了Golden Image,并使用它来使用多测试仪应用程序对包进行编程。 客户已取走包装,将其充满,然后通过其使用的设备将其放电。  它们在0 % SoC点和初始操作时设计的最小工作电压之间获得了5 % 差异。 是否有任何方法可以改进此初始数量,或者是否需要将包装与生产单元一起循环以提高准确性?

我刚刚发现的一件事是,在您的一个应用说明中提到,如果允许电池组放电至CUV截止值,而不是在设计的最小电压下停止放电,则可能会出现不准确的学习周期。  我的练习是充电以减少电流切断(C/20),休息2小时,放电至CUV,并允许休息一晚。  这是否会导致不准确?

此外,充电和放电速率对学习是否至关重要?  我注意到应用说明建议在C/2处充电,在C/5处放电。 这是一条硬性规定吗?  我设计的电池组具有低于C/2的过流关闭。  我的充电和放电值都在C/4和C/5之间。 在对客户进行的初始测试中,他们大约在C/15时放电。  这是否会影响气压计的精度?

如有任何帮助,我们将不胜感激。

George Mortimer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    •  您好,
    • 在进行学习周期时,我们建议在C/2处充电,并在C/5到C/10之间放电。 我们建议在C/7排放。
    • 请确保您在学习周期前已完成校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我,如果您在C/2和C/7限制以外的其他条件下充电或放电,准确度会受到多大影响?

    正如我在初始工作时所说的,我无法在C/2充电,因为电量表编程具有大约0.4C的过流Tier 1跳闸(电池容量6700mAh,一级OC充电3000mA)。 在0.4C或稍稍处充电是否会影响仪表的初始精确度?

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您可以在0.4C下充电,对精度几乎没有影响。
    • 放电电流应限制在C/10和C/5之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!

    还有一个问题:根据《SLU238用户指南》,Engineering Perfect电池组的创建包括一个充电和放电周期(重复第二次以提高准确度),最后是放电至终端电压值的电池组。  由于我要将此.gg文件导入到包中,并根据IATA法规将电池充电至30 % 容量,这是否是气体压力表文件的正确条件, 或者,在第二个放电和休息循环后,我是否最好将电池组重新充电至30 % RSOC,以便BMS与电池处于相同的状态?