This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ2.7545万-G1:更新闪存表DM后的重置时间

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579194/linux-bq27545-g1-reset-time-after-dm-update-of-flash-gauge

部件号:BQ2.7545万-G1

工具/软件:Linux

写入BlockData和BlockDataChecksum后,闪存(即非config-update)仪表自动重置是否有延迟?

对于545,我看到"DF块写入通常需要的最大值为72毫秒",但我没有看到提到芯片重置时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不会自动重置。 写入校验和后,应等待大约100毫秒,以便数据闪存更新完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新数据闪存更新后,更新是否会出现在芯片RAM中(即冲击表功能)? 还是需要重置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些参数(例如设计容量)需要重置固件才能重新加载它们。 为确保正确更新所有参数,建议重置。