This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:没有索尼US1.865万VC3细胞的细胞化学数据?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580906/bq40z50-r1-no-cell-chemistry-data-for-sony-us18650vc3-cell

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

我刚刚在bqStudio中安装了最新的细胞化学更新版本554。 找不到Sony US1.865万VC3单元。 (其规格为3.7V,额定电压2000 mAh,额定电流1800 mAh) T.I.是否计划尽快添加该电流? 或者,您是否可以推荐其他单元格的CHEM ID,该ID将会关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略上述帖子。 我们不再需要该单元格的CHEM ID。