This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5892万:USB断开时,VBUS在100个部件中的2个中处于活动状态

Guru**** 2925140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580379/bq25892-vbus-active-in-2-out-of-100-parts-when-usb-disconnected

部件号:BQ2.5892万

团队,

我有一位客户目前正在其产品的测试阶段,他们发现BQ2.5892万出现了奇怪的行为。 在大约100个器件中的2个器件中,当它们从器件断开Vbus时,器件继续看到VBus已连接,并继续根据检测驱动REGN_LDO。 第一台设备出现这种行为大约30分钟,第二台设备在营业结束时仍出现这种行为。

如果您需要帮助诊断,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus,

    发生这种情况时,蓄电池电压是多少?   VBUS和REGN的电压是多少?  OTG位和OTG针脚是否都高,导致IC进入OTG模式?  如果不是,SW引脚上是否有切换操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

    以下是我从客户那里获得的信息:

    我希望在问题发生时获得更多信息。 请告诉我以下内容。

     

    发生这种情况时,蓄电池电压是多少?  

    -蓄电池电压为~3.8V

     VBUS和REGN的电压是多少?

    我们无法测量,因为PCBA在机械内。 但随附的是BQ2.5892万的寄存器转储,这表明VBUS仍然可用。 在附件中,在命令"../i2cdump -f -y 4 0x6b"后 ,将打印一个值矩阵。

    该矩阵包含BQ2.5892万 IC的寄存器值。 要读取,每行都包含从x0到xe的寄存器值,并且每列都有开头提到的起始地址。

    OTG位和OTG针脚是否都高,导致IC进入OTG模式?  如果不是,SW引脚上是否有切换操作?

    产品功能不需要OTG功能。 因此OTG被永久地拉低。 有关寄存器值,请参阅附件。

    我还附上了上面提到的寄存器转储的副本。 有什么想法吗?

     

    e2e.ti.com/.../070_5F00_Charge_5F00_LED_5F00_ON_5F00_After_5F00_unplugging_5F00_USB_5F00_Cable_5F00_From_5F00_Runin.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus,

    根据寄存器值,电源仍应用于VBUS ,这可通过 在VBUS处ADC读数5.0V和充电器报告电源良好来证明。  未启用OTG增强模式。  我很好奇为什么寄存器0A和12读取所有零。  寄存器12是 ADC 的充电电流测量值。   客户能否检查软件并确认正确读取了寄存器12?    

    如果没有一些测量值,我无法提供更多的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否获得该原理图的副本? 他们是否有提供5.0V电压的升压转换器,该电压可能会与充电器VBUS连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    以下是我从客户那里得到的反馈:

    如下文所述,5V已从装置断开,但BQ2.5892万仍然显示5V存在。

    一系列活动如下所述。
    1. 设备保留用于5 % 充电和5 % 放电循环。 然后处于空闲状态(无充电或放电),但仅开机。 所有这些活动的总持续时间为4小时。
    二. 测试结束后,该装置将从5V电源断开,并应用于其他工厂测试。
    3. 但是240个装置中有3个显示,即使在断开5V电源后,USB LED指示灯也会亮起(扣合)。
    4. 当寄存器转储被验证时,BQ2.5892万似乎继续检测到5V存在。
    5. 只有让设备脱离此状态,才能执行REG_RST (REG 14.7)。
    6. REG_RST位翻转后,装置开始正常工作。

    请找到随附的示意图以及处于此状态时装置的卡扣,其中红色LED (示意图中的LED1)在移除5V后仍继续发光。

    我还获得了一份示意图副本,但我不想将其发布在这里,因此我已将其附加并通过电子邮件发送到您的收件箱。 谢谢