This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3985:如果Vin &gt,则关闭;ABS最大值?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580967/lp3985-shut-down-if-vin-abs-max

部件号:LP3985

您好,

最近,我的客户测试了LP3985,Vin > ABS最大值,假设为7V。 他注意到设备将关闭。 如果7V降低至5V,则设备将再次工作。 这是否是LP3985的保护措施的一部分,是否 是已确认的功能? 我在数据表中找不到此信息。

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY,

    无论何时超过绝对最大电压,都有永久损坏设备的风险。

    我不确定上述测试的测试条件,但是否有任何机会进入热关机状态?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我最初也怀疑这一点。 但这项试验是在没有负荷的情况下进行的。 所以,我不能确定是热关机。 无论如何,我只想确认此保护功能的可用性。 是“Yes (是)”还是“No (否)”?

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "。  是“Yes (是)”还是“No (否)”? ..."

    否。LP3985中没有过电压保护功能。

    不要将此特定 设备行为误认为 是一项保护功能,而不是。

    请注意 ,当EN引脚连接 到输入引脚时,任何受Vin大于6.5V影响的LP3985设备 都可能被视为'行走受伤',因为EN内部结构(金属化)可能已损坏。