This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2569万:调整电感器尺寸以避免进入省电模式

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581212/tlv62569-sizing-inductor-to-keep-out-of-power-save-mode

部件号:TLV6.2569万

您好,TI:

我有一个电压轨,我想使用TLV6.2569万,但我担心节能模式会在我的系统中产生噪音。  章节9.3 1显示当电感器电流不连续时,设备进入PSM,因此,只要电感器电流持续,设备就不会进入轻负载模式,正确吗?

对于3.3Vin,1.35Vout和200mA ILOAD,如何调整电感器的大小以保持不连续/省电模式?

提前感谢!

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关电感器波纹电流的计算,请参阅方程3。 DCM/CCM之间的边界是此值的一半负载电流。