主题中讨论的其他部件: TL5209
我们正在使用PMIC TPS6.5217万进行第二个AM335x板设计。 第一种设计将TPS6.5217万B用于DDR2,我们将RTC功能用于PMIC电源启用。 我们的新设计采用DDR3,因此我们使用 的是TPS6.5217万C,而不使用RTC功能或RTC模式。根据“AM335xSchematic Checklist”RTC部分(RTC功能已禁用), TPS6.5217万C的插针9 PWR_EN通过10k被拉至1.8V。
在大多数情况下,我们对这些设计都很幸运。 新设计与BBB非常相似(禁用RTC的情况除外)。 我们已经有一些TPS6.5217万模块在vsys (引脚7和8)中出现故障,通常输出电压为0.8至1V。 如果我们通过断开VIN加载来隔离vsys,输出不会改变。 此外,在vsys和VIN被隔离的情况下发生这种情况后,如果我将5V连接到VIN连接,输出将不会出现。 就像模块不再响应一样。 我们在TPS6.5217万周围的VIN输入上有六个10uf盖 ,靠近每个输入引脚。 我注意到BBB仅使用四个10uf帽。 我注意到,如果主板重复重启,则是问题似乎出现的时候。 我想知道vsys输出的电容是否太大? 此外,与BBB相同,vsys输出提供了TL5209调节器。 此原理图设计已由TI工程部审核。 到目前为止,我们有四个新的主板原型,其中两个TPS6.5217万C 似乎已经死机。
由于这种设计仍然是一种原型,我想尽我所能使它更坚固,有什么想法?
谢谢!
Brian Weir