This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4232万EVM-415:使用更高的输入电压

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580912/tps54232evm-415-using-higher-input-voltage

部件号:TPS5.4232万EVM-415
主题中讨论的其他部件:TPS5.4232万TPS5.4233万EVM-373TPS5.4233万

大家好,

我们有兴趣在应用中使用TPS5.4232万,以便在1A负载下将18V降压至15V。

查看此部件的EVM,它表示即使该部件的额定电压为28V,输入电压范围也仅高达15V。 将此EVM用于18V输入时是否会出现问题? 我是否需要进行任何修改才能使其正常工作? 根据EVM用户指南中的Formula 1,我似乎必须将R6更改为575 Ohm。

此外,我们是否应该为该应用程序寻找其他/更好的部件?  

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容器的额定电压为25 V,输入电压为18 V时,其有效电容将会降低。  您可能需要在未使用的C2电极片上添加第二个电容器。  C3的额定电压仅为10 V。 对于15 V输出,您一定需要更改它。 正如您所注意到的,您需要更换一个反馈电阻器来更改输出电压。  输出电感器和补偿网络也设计用于此特定应用。  它们可以正常工作,但您应按照数据表设计指南检查它们。  捕获二极管的额定电压仅为20 V。 我建议使用30 V部件以获得一定的余量。  EN的电阻分压器为器件设置外部UVLO。  它可能设置在4.5 V左右。 您会希望它设置在高于15 V的位置。 因此,基本上您需要更改几乎所有内容,但TPS5.4232万应允许您满足您的18 V至15 V设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    似乎我前面有很多工作要做,以便此应用程序能够正常工作。

    TPS5.4233万EVM-373看起来将采用18V输入电压,但要输出15V电压,我想我也必须在输出时进行一些更改。 输出电容器C9似乎未在BOM中列出(BOM上有C8,但原理图上也没有)。 您知道此电容器的额定值是多少吗?

    此致,
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在材料明细表中显示为打字错误。  原理图中的C9为470 UF,BOM中为C8,额定电压为10 V。 TPS5.4232万或TPS5.4233万 EVM将需要大量修改,特别是在您想要优化输入电压和输出电压时。  我认为哪一个最适合你的需要是你的选择。