Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41-Q1, LM5021-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.87万-Q1 主题中讨论的其他部件: UCC2.86万-Q1, UCC28C41-Q1, LM5021-Q1
团队,
我的客户询问:
我们对UCC2.87万-Q1回扫控制器有一些技术问题。 由于我们不需要隔离输出导轨(12V共享输入高压接地),是否可以使用次级绕组来调节电压,而不是使用辅助绕组? 我知道有一个电缆补偿电路可能需要一些调整。 在接地和其他方面,您认为消除辅助绕组是否可行?
这是 700+V到12V的转换。
谢谢
Viktorija