This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.6002万:自举电容器值灵敏度

Guru**** 2635385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580638/lm46002-bootstrap-capacitor-value-sensitivity

部件号:LM4.6002万

我看到LM4.6002万建议的自举电容器值为0.47uF。 此值的重要性如何? 我想使用1uF电容器来减少BOM行数,因为我已经在设计的其他部分使用1uF电容,但没有其他0.47uF电容。 此更改将如何改变LM4.6002万的操作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seth:

    适度敏感,对于您的应用,1uF应该可以。 通常,较高的启动上限值会导致较长的启动充电时间,从而影响最小关闭时间,从而降低性能,但在您的情况下,增加的次数不足以影响性能。

    谢谢!
    安斯顿