This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ2.17万:LMZ2.17万声音噪音

Guru**** 2363330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578387/lmz21700-lmz21700-audible-noise

部件号:LMZ2.17万

我有一个使用LMZ2.17万SIT设备设计的PCB。 由于主板上的尺寸限制,我喜欢它的小包装。 但是,22uf输入和输出MLCC SMT保护罩(22uf,X7R)会产生相当大的噪音。 通过使用更昂贵的通孔盖,我能够最大限度地减少噪音。 我现在有一个新的设计,我想使用相同的LMZ2.17万SIT部件,但如果我有相同的噪音问题,我就不想使用。 我想回到SMT保护罩。 我已研究了解决MLCC CAP和可听见噪音问题的方法,但这些方法不实用。  我认为该部件本身可能会因其与PCB的物理接口和振动而产生可听噪音,这是我无法完全消除噪音的原因之一。

我遵循了数据表中的PCB布局建议。

您在使用 此部件时听到噪音的体验如何 ?您有什么建议来消除噪音?

我的原理图和材料明细表显示在下图中,该图是从数据表中提取的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    很高兴能为你提供帮助。 LMZ的输入或输出上是否有滤波器? 此外,从模块到Caps的Vout轨迹是否宽且厚? 电容歌唱通常是在迹线电感或大小不正确的滤波电感与输出电容之间建立的寄生共振。

    遗憾的是,原理图和材料明细表上载不正确,您是否可以使用布局重新发布它们?

    谢谢!
    安斯顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安斯顿

    感谢您回复我。 我为此应用程序使用了2层。 考虑了4层,但认为太贵。 我已经插入了原理图,顶部和底部图层图像。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    图像未加载,您可以通过电子邮件发送给我吗?anston [*AT*] ti [*dot*] com。

    谢谢!

    安斯顿