This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万:用于第一个充电周期问题的BQ2.4075万T LED

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580951/bq24075-bq24075t-led-for-first-charge-cycle-issue

部件号:BQ2.4075万
主题中讨论的其他部件: BQ2.4232万,, BQ2.403万BQ2.407万

尊敬的先生  

如我们所知,BQ2.4075万T具有第一个充电周期LED指示问题

您是否可以帮助建议没有此问题的线性充电器解决方案?

我看到BQ2.4232万可以使用 切 换的CE引脚来解决这个问题,BQ2.4075万T也可以这样做吗?

1.充电电流 高达0.8A

2.1节电池线性充电器

竞争对手是 MAX8606

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    LED表示您满足的问题。对于您的规格需求,bq2.407万/1可以满足(不同于bq2.4075万),bq2.403万也可以满足您的需求。
    此致