This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 取代MOSFET升级的旧NPN晶体管

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580903/old-npn-transistor-replacement-to-mosfet-upgrade

您好,

这对您来说是一个真正容易的事情。

如果可能的话,我需要一个通用MOSFET TO-92外壳。

我要更换的晶体管是一个过时且成本高昂的达林顿NPN

寻找将采用单TTL输入并驱动6V 500mA灯的部件。

我确信有数百个,只需要几个通用的测试,就可以看到它们可以工作。

腿部配置不是考虑因素,3导联(TO-92)

便宜更好:{),  

祝你一切顺利

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,  

    遗憾的是,我们不提供此封装中的任何FET。

    我们确实提供了一系列称为"FemtoFET"的FET,其尺寸比此封装小,并且应该能够阻隔电压(右侧最大6V)并处理您所需的电流(500mA)。