This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2163万:停用时间和低侧FET VF电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581040/tps62163-dead-time-and-lowside-fet-vf-voltage

部件号:TPS6.2163万

您好,

请告诉我TPS6.2163万的开关和低侧FET VF电压的死机时间。

我的客户对下图有疑问。
这是SW引脚波形。
客户想知道SW针脚的电压降是否低于-0.3V的问题。
-0.3V是绝对最大电压的最小值。

我认为这个波形没有问题。
此降值显示了在死机时间内,低侧FET中的主体二极管的VF电压。
但此电压水平对于VF来说很小。 我认为VF为0.5V~0.7V。

因此,我要求提出上述问题。

此致,
Shimizu