This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2915万:Von与TPS2.2915万C的VIN

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579374/tps22915-von-vs-vin-of-tps22915c

部件号:TPS2.2915万

您好,

当我阅读TPS2.2915万数据表时,我了解Von可以高于VIN,没有问题,例如VIN(3.3V)时VON高达5.5V。 您可以确认吗?

非常感谢,
欧空局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ESA,
    Von可高达5.5V,当其超过高电平阈值时,将被视为高信号。

    在数据表的7.3 部分"推荐的工作条件"中,有两个值:高电平输入电压(接通)和低电平输入电压(接通)。 这两个值对应于启用信号的阈值。

    例如,7.8 部分中的所有Trise图(图16-21和27-32)使用5V的Von信号,Vin电压范围为1.05V至5V。

    最佳,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的回复和帮助!

    此致,
    欧空局