This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.87万:有关参考设计PMP1.0937万的问题

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580962/ucc28700-questions-about-reference-design-pmp10937

部件号:UCC2.87万
主题中讨论的其他部件:PMP1.0937万

你(们)好


我正在使用参考设计PMP1.0937万设计DC9V 400mA。


很难检查,因为没有计算公式或相关数据可通过与直流输出相关的9V进行调整。

目前,PCB设计已被确认可在高达40mA的电流下工作。 但是,存在一个问题,即加载400mA时无法操作。

如果您能给我一个公式来调整直流输出,我将不胜感激。


如果您能告诉我二次转弯比与一次转弯的比较情况,我将不胜感激。

祝您一切顺利

Tyler