This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ34Z110:i'm使用BQ34Z110,请帮助我。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580707/starterware-bq34z110-i-m-using-bq34z110-help-me-please

部件号:BQ34Z110
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOBQ34Z100-G1

工具/软件:Starterware

你好,我是Deni-Jeong。

我使用Atmega128和AVR Studio4。

我想通过BQ34Z110测量电池电压。

我查询了一个网站(“e2e.ti.com/.../37.2162万"”),然后我完成了BQ34Z110的基本设置。

但我不知道测量电压的方法。

我在5步下发送类似数据。

步骤1。
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x08---I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--receive数据等待--I2C_END

I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x09---I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--receive数据等待--I2C_END

步骤2。
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x08---I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x09---I2C_END

I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x08---receive数据等待--I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x09---receive数据等待--I2C_END

步骤3。
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x08---I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x09---I2C_END

I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x08---receive数据等待--I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0x09---receive数据等待--I2C_END

步骤4.
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0xAA---0x08---I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0xab---receive数据等待--I2C_END

I2C_Start--0x55 (设备地址)--0xAA---0x09---I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0xab---receive数据等待--I2C_END

步骤5.
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0xAA---0x08---I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0xAA---0x09---I2C_END

I2C_Start--0x55 (设备地址)--0xab---receive数据等待--I2C_END
I2C_Start--0x55 (设备地址)--0xab---receive数据等待--I2C_END

但我没有得到正常电压数据。

我想获取电池电压。

当我通过I2C获得电池电压时,我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取Voltage()是一个简单的标准I2C命令,您只需从SBS命令08中读取2字节的数据。 设备支持自动递增命令。 数据将进行字节交换并以十六进制进行,因此在转换数据时需要考虑这一点。 以下文档可帮助您与设备进行通信。 此外,bq34z110是NRND,我们建议将固件升级到bq34z100-G1。 您可以在bq34z100-G1产品网站上找到固件和bqStudio评估工具的链接。  

    e2e.ti.com/.../Using-I2C-Communications.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我需要它。
    我看到了,我可以理解我发送I2C数据的格式。
    我在文档中发送了example.1,但我收到了LSB和MSB的错误数据。
    我将尝试修复此错误。
    如果我不修复此错误,我将在TI论坛中撰写有关问题的文章。