This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4032万A:插入和拔下USB电缆时出现计时器故障

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580703/bq24032a-timer-fault-when-insert-and-remove-a-usb-cable

部件号:BQ2.4032万A

您好,

在以下方法中,客户检测计时器故障。
请告诉我这一原因吗?
在这种情况下,当蓄电池电压降至低于V (RCH)时,计时器是否已清除并开始充电?

使用设备在主板上安装锂电池,在电源打开的情况下提供USB电源,同时为其充电。

1.为电池充电后,电池充满电后即"充电完毕"。
2.在“充电完成”状态下,停止一次从USB充电。
   (拔出USB电缆的一端)
3.插入USB连接线并重新充电。 此时,状态将为"快速充电"。
4.如果电池继续按目前的状态充电,充电时间计时器(设置为10h)会将其变为“充电暂停”。
⇒它不会变为"充电完成"。

此致,
柳枝  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于计时器问题,建议参阅数据表p16,重新充电将启动一个新周期。

    此致