This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:关于内部充油泵电路的问题

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580918/tps7a84-question-about-the-internal-charge-pump-circuit

部件号:TPS7A84

您好,

我的客户担心TPS7A84/85/89内部充电泵电路对 其输入和输出噪声的影响。

所以我想问一下以下问题,

 TPS7A84/85/89内部充电泵的切换频率是多少?

2.关于 D/S中描述的输出噪声电压规范,该规范是否考虑 了TPS7A84/85/89内部充电泵电路的影响?

3. TPS7A84/85/89的输入波纹电压是否可能因内部充电泵的影响而增加?

谢谢

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Go San,

    让我在下面回答您的问题:

    请分享您对充电泵噪音的担忧。

     TPS7A84/85/89内部充电泵的切换频率是多少?

    *通常为4MHz左右。

     

    2.关于 D/S中描述的输出噪声电压规范,该规范是否考虑 了TPS7A84/85/89内部充电泵电路的影响?

    * D/S中的噪音范围为10至100KHz。 充油泵在该范围之外运行良好。

    3. TPS7A84/85/89的输入波纹电压是否可能因内部充电泵的影响而增加?

    *我不相信,因为这是一个非常低电流的充电泵,它只是为了控制通道元件的门而创建的。

    谢谢!