This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:ISS的最大/最小值

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580701/tps74801-max-min-of-iss

部件号:TPS7.4801万

您能否与我分享 TPS7.4801万的最大/最小ISS数?
因为客户正在考虑它是否符合他们的功率顺序。
他们了解数据表上的ISS与Temp,因此他们不仅希望了解温度,还希望了解工艺的可变性。

此致,
Takanori Yuzawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takanori,

    ISS不是在电气特性表中使用最小值/最大值指定的参数,因为它不是已测试的参数。 如您所述,图15显示了TPS7.4801万通常如何在温度下漂移。

    非常恭敬,
    Ryan