This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:如何使用设计为使用bq7.835万-R1,bq7.62万和bq7.693万的充电器打开BMS

Guru**** 2455610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580881/bq78350-r1-how-do-i-turn-on-a-bms-using-just-the-charger-with-a-design-using-the-bq78350-r1-bq76200-and-bq76930

部件号:BQ7.835万-R1
主题中讨论的其他部件:BQ7.62万BQ7.693万

我的设计采用了采用7s1p配置的bq7.835万-R1,bq7.693万和bq7.62万。 客户希望电池在系统中不使用15分钟后关闭,将其用作关闭机制,并使用TS1至cell1上的倾斜开关打开7.693万并开始重新启动电池。 我正在尝试解决如何在设备关闭且需要充电时仅使用充电器重新打开所有电源的问题。 这也可以帮助我解决电池电量耗尽到关机的问题。

如果充电器可能无法与此解决方案配合使用,我不想使用p通道PCHG FET电路。 我在使用bq20zxx和更新的IT设备方面有丰富的经验,在这些设备中我可以将PCHG设置为使用充电FET。

使用这种关闭方法会产生每次丢失RAM的副作用;这会对bq7.835万-R1的定期更新产生多大影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCR存储在RAM中,因此自上次FCC更新以来所累积的任何电量都将丢失。 FCC存储在闪存中,因此它将在固件初始化时恢复到RAM。 您需要进行一次完全充电,以设置仪表,从而符合下一个合格放电周期的条件。