This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5218万:TPS6.5218万 - nINT信号的用途是什么?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580874/tps65218-tps65218---what-is-the-purpose-of-the-nint-signal

部件号:TPS6.5218万

您好,

我设计了一个使用TPS6.5218万的定制板,用于为AM437x处理器供电。 它不起作用,所以我尝试找出可能存在的问题。 我发现nINT信号在打开主板电源几秒钟后似乎变低。 我将该信号连接到AM437x nNMI引脚,就像GP EVM板一样。 我不知道这是否会阻止我的主板启动,但为什么nINT信号会上升然后降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将此任务分配给我们的专家,他将能够帮助您解决问题。

    谢谢

    阿尔伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RWIN:


    nINT信号是中断输出引脚。 此引脚为漏极开路,在有源低逻辑上工作,应向上拉至VDDSHx。 当设置中断位时,它将nINT引脚拉低。 读取中断位后,nINT引脚将返回到HiZ状态。 您可以屏蔽某些中断,使nINT引脚不会受到中断事件的影响(拉低)。 您可以参考 《使用TPS6.5218万为AM335x/AM437x供电 》用户指南中的连接图,了解如何将nINT连接到AM437x处理器。 您能否验证导轨是否遵循AM437x的通电顺序? PMIC是否报告任何故障状况?

    -Raymundo Hernandez