This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5911万:输出电容限制

Guru**** 2455750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580878/tps65911-output-capacitance-limitation

部件号:TPS6.5911万

您好,

TPS65.9114万的数据表指出,对于Co(vdd2),输出电容应介于4和12uF之间。 超过此电容(如54uF)是否有重大后果?

谢谢!

Mike Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mike Ulrich:

    感谢您的耐心等待。 存在电容过大的情况。 首先,由于负载上有大量电容,电流的浪涌将会大得多。 这可能会损坏PMIC或PMIC甚至无法启动。 另一个问题是降压的稳定性,由于电容增加,它将导致反馈回路不稳定,从而导致降压转换器不稳定。 因此,我建议您坚持使用数据表所保持的内容,以确保降压在操作过程中保持稳定,并且您不会获得大量的电流。

    希望能有所帮助!

    阿尔伯特