This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5381万-Q1:ABIST发生故障后进入什么状态?

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579615/tps65381-q1-what-state-is-entered-after-an-abist-failure

部件号:TPS6.5381万-Q1

我对ABIST失败后输入的状态有疑问。 不同的TI文档标题ABIST失败后的不同状态:

„TPS6.5381万-Q1多轨电源安全手册”(“SLVA528A–2014年10月”),第5.1 章“电源”:“每当检测到UV或OV事件或ABIST故障时,TPS6.5381万-Q1就会转换到待机状态。”

“用于安全应用中微控制器的TPS6.5381万-Q1多轨电源”(“SLVSBC4F–2012年5月–2016年5月修订”)第章“ABIST.ABIST 1.5 模拟内置自检(ABIST)”:“在5.4 发生故障时,设备进入安全状态”。 这符合图“图5-16. 设备控制器状态图”和章节„5.4 .1.25 安全状态“„在ABIST或LBIST故障后从重置,诊断或活动状态输入。”

在ABIST故障,待机或安全状态后进入什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juergen:

    感谢您的提问。 一般来说,数据表应该是设备行为的最终来源,因此我认为它是正确的。 但是,让我与产品专家确认一下,我们将回复您。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juergen:

    我们与团队确认,在ABIST失败后,设备将进入安全状态。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juergen:

    数据表和安全手册都在修订过程中。  当新版本发布时,许多操作点将得到澄清,并在文件之间进行协调。  感谢您的耐心等待,直到我们完成这些修订,并在必要时提出我们可以澄清的任何其他问题。

    Scott