This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4105万-Q1:将充电电压降至3.9V/电池

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580837/bq24105-q1-reduce-charge-voltage-to-3-9v-cell

部件号:BQ2.4105万-Q1
主题中讨论的其他部件:BQ2.4105万

我有一个2芯(系列)锂离子电池组,我只想将其充电至3.9V /芯。 本手册提到降低电压以适应3.6V的电压/节电池,但LiFePo4电池则需要降低电压,并将端接电流更改为50mA。

您是否有任何有关将锂离子电池充电至仅3.9V/电池并确保充电端接正确的信息?

如果BQ2.4105万IRHLRQ1不能这样做,是否有其他推荐的汽车级部件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表第15页。  

    bq2.4105万上的电池调节电压可通过方程5中所示的电阻分压器进行设置  

    通过将电阻器从ISET2连接到GND,可以设置终端电流阈值。 计算结果显示在方程式7中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认这是FB引脚和ISET2引脚的预期和可接受应用。