This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T261W:PTH08T261W电源问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T261W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580437/pth08t261w-pth08t261w-power-supply-issue

部件号:PTH08T261W

您好,

我已经为 使用 PTH08T261W的医疗设备设计了5V 3A电源,当我为其制作原型时,它工作正常,但当我尝试制作另一个原型时,模块无法工作,我观察到,即使添加一根导线将电阻器接地,也会改变 输出电压, 甚至感应+,-引脚的细微变化都将导致电源关闭,而不是提供5V?

这是 设计的原因还是外部因素的原因,因为我在使用电线的原型板上进行原型设计?

下面所附 的是我在PCB和Proto板上使用的原理图,在设计中是否需要纠正这些问题?

我的输出在我的第一个原型 5V上是稳定的,但在第二个和第三个上,它在4.7 -4.5V之间变化,我使用完全相同的部件,即使 电阻器或感应引脚发生细微变化,电源也无法按预期工作?

我正在使用330UF nichicon Digi键:493-1.3755万-1号20 % 25V电解聚合物电容用于输入(12V 2A适配器输入),2个输出电容器是Digi键:587-3152-1-ND 100UF 16V X5R 1210CERACAPS。 我使用的电阻器是169 1 % 1/8W ohm-M16ND-0805。

在负载下,5V的电压约为4.8V,而连接电源的负载为5V 2.1a。

请告诉我,设计或部件是否有任何问题,以及电源无法工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cree:

    我建议首先从 输出总线上拆下SMBJ5夹具。   电压钳可能会限制 输出电压  。   然后,直接测量  引脚4 Vout与接地引脚3之间的输出电压。    引脚4 Vout与负载和接地回路之间的导线连接有多长时间。   何时使用线规连接其负载?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我没有在原型印刷电路板上使用SMBJ5我制作了一个Proto板,请查找随附 的图像当电线长度短时,它工作得很好,即使长度稍有变化 也会导致问题,我使用的是22AWG (7/30)电线。我已经设计了 使用PTH08的印刷电路板将电阻器放置在尽可能近的位置,并且正极感测引脚短路,您可以在随附的图像中看到这一点。在 设计过程中是否需要采取任何其他预防措施?我有一个SMBJ5夹子,用于保护电路免受瞬态电压峰值的影响 这是一个步进电机驱动器PCB。请查看原理图和PCB布局。您认为该设计是否适用于PCB?设计是否有任何问题?

    谢谢你  

    Cree