This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4295万:过压和欠压保护

Guru**** 2464560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580864/tps54295-overvoltage-and-undervoltage-protection

部件号:TPS5.4295万

你好。

我在板上使用了TPS5.4295万,该板将负载单元的模拟信号数字化并从串行端口发送。 但在测试主板电源时,我发现测量反馈针脚电压会关闭TPS5.4295万。

可能是由于过压和欠压保护? 因为当我将探针放在引脚上时,反馈电路的阻抗发生变化,反馈电压的增加幅度大于20 % ,而下降幅度大于32 %。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    探头阻抗可能与电路相互作用。 尝试仅探测转换器输出。 您可以根据该值和您的FB电阻分压器计算VFB电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John。

    是的,我真的认为这就是原因。 我只想确保部件关闭是因为过压和欠压保护,它测量VFB以保护电路。

    谢谢你。

    Jorge Augusto Chiarelli。