This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5721万:重置IC

Guru**** 2375160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579755/tps65721-resetting-ic

部件号:TPS6.5721万

您好,

在锁定情况下,重置IC的最佳方法是什么? 按下PB_In将禁用LDO和DCDC,但是否有方法重置充电器部分或IC?

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh,

    您能否定义"锁定"在您的案例中的含义?

    如果AC/USB引脚上出现UVLO情况,LDO和DCDC将已被禁用。 使用PB_In (按钮)重新启动设备是在这种类型的"锁定"之后再次打开所有滑轨的唯一方法。

    但听起来您的问题可能与交流/USB掉线不同,解决方案可能需要更好地了解系统。 您观察到的"锁定"定义将是一个良好的开端,并且您始终会欣赏示波器镜头。

    此外,如果您可以通过I2C读取Register Map,那么如果您可以执行寄存器地图读取并将数据转储作为.txt文件附加到此线程中,也会有所帮助。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    锁定是指设备死机而无响应。 是否使用按钮重新启动整个设备,或者只是重新启用DCDC和LDO?

    我们还没有遇到任何问题,但他们希望使用重置功能。

    谢谢!
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,

    按钮逻辑将仅重新启动DCDC和LDO。 充电器没有重置功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh,

    Jay是对的,但我将详细说明我对这个问题的理解:

    该按钮将允许LDO和DC-DC在发生UVLO情况后启动。

    如果您遇到上述"设备锁定"问题,则说明部件出现了UVLO情况。 它可以工作,但需要按下按钮才能恢复正常操作。 它基本上是再次脱离"关闭"状态,此切换需要按下按钮(即 PB逻辑转换为低活动状态)。