This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.751万-G3:尝试对senc文件进行编程时出现错误"Target not in ROM Mode"

Guru**** 2465550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579774/bq27510-g3-error-target-not-in-rom-mode-when-attempting-to-program-senc-file

部件号:BQ2.751万-G3
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

已知过程:

打开EV2300并选择设备Bq2.751万G3

选择bq2.751万G3 v 4.00 (开发:510,版本:4.0)-510_4_00

确认选择

选择IC2 Pro

地址设置为AA

位置设置为00

Datablock设置为000f

按写入命令

选择“Senc Firmware”

按PROGRAM

错误消息"Target not in Rom Mode"(目标未处于ROM模式)

这是去年记录的程序,以前也做过。  看来德州仪器(TI)的SLUA541A文档2011修订版证实了我们的步骤。  哪一步被遗漏?

因此,我们的生产线已停止运行,请尽快帮助解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 打开EV软件时,应自动识别仪表。 请检查仪表的连接情况。
    • BQ2.751万G3也在bqstudio中受支持,您可以尝试使用bqstudio来查看它是否工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除I2C Pro编程步骤外,所有检测步骤和与仪表通话都没有问题。

    仪表可以使用我们的其中一台计算机进行编程,但不能使用另一台计算机进行编程。

    哪些兼容性是编程所必需的,而不是任何其他流程所必需的?

    能够在两台计算机上执行而不会出现问题的进程:

    • 读取DataRAM
    • 读取数据闪存
    • 写入I2C数据blok