This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:LM5034非隔离器

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579213/lm5034-lm5034-non-isolator

部件号:LM5034

尊敬的:

CTMR需要LM5034非隔离器升压参考设计,我在系统和WWW上找不到它,请帮助!

B/R JAMES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    在我们有机会了解我们是否具有非隔离式升压参考设计后,AE应尽快作出响应,因为我不知道在该配置上共享参考设计,我们必须研究是否存在参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    我没有找到LM5034的非隔离升压参考设计。 LM5034设计用于隔离拓扑。 我想问一下,为什么我们特别关注这一部分?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,

    对于CTMR特殊请求,他们将设计有源锁模(升压)+全桥相移,
    因此,他们需要LM5034非隔离器升压参考设计,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    我找到 了此部件的EVM,它演示了具有有源钳位的双交错电流模式。 用户指南 将介绍设计。  虽然这是一个隔离的拓扑,但它演示了使用LM5034进行设计所需的内容。  这是否有帮助?

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    您还可以查看 LM5032交错升压EVM。  这可能更接近您的需求。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    这是否回答了您的问题?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    答案不是客户需要的。

    B/R JAMES。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    我们的后续步骤是什么?

    Sam