This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.2084万:电源状态良好的行为

Guru**** 2465550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580780/tps82084-behavior-of-power-good

部件号:TPS8.2084万
主题: TPS8.213万中讨论的其他部件

您好,

我们收到了客户关于TPS8.2084万的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户考虑将EN和PG提升到Vin。
下图中的每个状态A至F的电源正常行为是什么?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D/S中的8.4 2部分说明了PG在各种条件下的表现。 1对该描述的说明是'UVLO'应改为'Vin remove'。 TPS8.213万 D/S中的表1显示了PG行为的更精确解释,这也适用于TPS8.2084万。

    对于您的图纸(EN = Vin),A和F将显示Vin级别的PG,而其他地区将保持EN低。 但A和F应根据Vin水平重新标记,并将在0.7Vin左右出现。